This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP3010LC: 寻找 DLP3010LC 的“裸芯片+驱动板”方案(非 EVM)

Part Number: DLP3010LC
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478

各位 TI 工程师好,

我们正在进行一项基于 DMD 的空间光调制实验,实验需求如下:

1. 光源:使用外部的激光器直接照射 DMD 芯片表面。

2. 图案控制:需要通过电脑方便地加载自定义图案到 DMD 上显示,例如通过 USB 连接和 GUI 软件或 SDK 操作。

3. 硬件形态:我们需要的是一套 “裸 DMD 芯片 + 配套的驱动控制主板”不需要像标准 EVM 套件中自带的 LED、光机等任何光学引擎部分。

想要请教几个问题:

1. 产品/方案推荐
TI 或 TI 的第三方合作伙伴是否提供可直接购买的、针对 DLP3010LC 芯片组的裸驱动主板?即一块已经集成了 DLPC3478 控制器和 DLPA200x 电源管理、带有 DMD 接口和 USB/PC 通信功能的电路板。如果提供,请告知相关型号或获取途径。

2. 软件支持
上述裸驱动主板方案是否配套提供电脑端的 GUI 软件或 SDK,以便我们无需编写底层固件即可上传并显示自定义的波带片图案?

3. 光源兼容性与安全限制
DLP3010LC 芯片能够承受的最大光功率密度是多少?是否有官方给出的安全阈值?

请注意:我们不希望购买完整的评估套件EVM不在我们的考虑范围内,因为其自带的光学引擎和 LED 光源并非我们所需,且会造成浪费。我们只寻求裸芯片+裸驱动板的解决方案。