This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPC3479: 如何在不使用评估板电路的情况下将pattern数据写入flash中并正确启动内部图案流模式

Part Number: DLPC3479
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, DLPC3470, DLPA3005

亲爱的TI工程师

       你好!设计的电路采用的是FPGA控制DLPC3470主从控制+DLPA3005+DLP4710lc,采用ti的gui生成的pattern.bin文件,转化为coe文件,并采用如下指令 DE -> DD -> E0 -> D0轮询 -> [DF+E1/E2],将pattern文件正确写入PATN区域。但是后续采用

92 00 00 00 00 00  // 禁用 Trigger Out 1   
92 01 00 00 00 00  // 禁用 Trigger Out 2//    
90 00              // 禁用 Trigger In,自由运行(不等待外部触发)
94 00              // 禁用 PAT_READY
98 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  // 重载序列表(24字节,byte0=02h)
05 04              // 进入光控制 - 内部图形流模式
9E 00 FF           // Start, RepeatCount=FFh(无限循环)
但是没能正常出图,请问我写入的bin文件是否正确?擦除PATN区域只写入pattern.bin文件中的内容是否正确?是否漏了相关文件?内部图案流的调用是否正确?
       此致
敬礼!
                                                                                                                                                                邓
                                                                                                                                                   2026/5/23