我参考了TI官方EVM的解码方案,现在有几个问题需要请教:
1.cypress的USB转i2c/spi这芯片是否可以省掉不用,如果可省是否i2c不需要仲裁电路。
2.能否提供处理器(MSP430)支持通过uart亮度调节的示例代码? 谢谢。
目前我们修改了MSP430的代码,加了串口的接收逻辑,串口通讯正常,但是
DLP显示异常了,DLP不能正常显示图像,只显示TI的logo,而且logo还一直闪屏。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我参考了TI官方EVM的解码方案,现在有几个问题需要请教:
1.cypress的USB转i2c/spi这芯片是否可以省掉不用,如果可省是否i2c不需要仲裁电路。
2.能否提供处理器(MSP430)支持通过uart亮度调节的示例代码? 谢谢。
目前我们修改了MSP430的代码,加了串口的接收逻辑,串口通讯正常,但是
DLP显示异常了,DLP不能正常显示图像,只显示TI的logo,而且logo还一直闪屏。
3.为啥evm的MSP430连接仿真器后不能仿真呢,只能用fet msp430 pro下载程序,在ccs那里点仿真
会失败,而同样的工程,连接一张MSP430F2274的开发板,可以正常debug. EVM需要特殊的设置
才能仿真吗,谢谢。
谢谢您。
我们计划使用另外一个MCU去调试DLP的亮度,现在遇到的问题是,
evm上面的MSP430F2274串口会经常丢数据,比如发123\n 收到的
有时是13\n ,有时是12\n , 丢失概率挺大,我查看MSP430F2274的
UART, 没有看到串口有FIFO, 请教应该如何入手解决呢,谢谢
BRs
Wufeng
是的,Cypress的芯片不是必须的。只要是你的前端MCU的I2C能和DLPC3438通讯即可。显示异常不一定是I2C的问题,可以做实验把I2C断开再开机看看是否正常。
谢谢,现在已经不闪屏了,关于MSP430F2274的串口丢数据的问题(芯片没有FIFO,dlpc2010 开发板的430的业务逻辑比较复杂),是否有其它的兼容的单片机可供选择?
对前端MCU的型号没有限制,只要能和DLPC3438的I2C 进行通讯就可以了。