第一个问题:只换一下镜头能不能实现,还是有除镜头之外的光路需要重新设计?
第二个问题:有没有DLP4500内部的机械结构图可以参考下,以便于改装,在保证原有的镜头和DMD的同轴度的不变的基础上,将DMD反射的光通过一个口子引导出来到相机上。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
第一个问题:只换一下镜头能不能实现,还是有除镜头之外的光路需要重新设计?
第二个问题:有没有DLP4500内部的机械结构图可以参考下,以便于改装,在保证原有的镜头和DMD的同轴度的不变的基础上,将DMD反射的光通过一个口子引导出来到相机上。
对的,我们做视觉测量的,希望利用DMD做一个调光装置,放在通往相机的光路上。就想找一个现成的装置,已经固定好了DMD,用来改装,装上相机就行。您有什么推荐的吗
如果您是做视觉测量的,TI已经准备好方案的:
有三个平台可以选择. 请看看看:
http://www.ti.com/tool/tida-00254
软件:
http://www.ti.com/tool/dlp-alc-lightcrafter-sdk
恩,谢谢,这几个平台我都稍微看了一点,英文水平有限。这几个平台里的评估模块都是自带光源的,通过DMD去调制然后生成所需的测量光。但我们希望做的是,已有的测量光束投影到高亮的被测物表面,经被测物反射回来的测量光,经过物镜,第一次成像在DMD的镜元上,经过DMD调制之后,然后在经过第二个物镜组二次成像在相机上。这个过程和这几个平台里的评估模块的功能有一点相反,评估模块是调制生成所需的测量光,而我们需要利用评估模块里的DMD去调制测量光,就是不需要评估模块里的自带的光源,替而代之的是一个相机。我们想利用现成的平台去改装,不太清楚哪个平台易于改装,第一是能够让评估模块外的光线能进入模块中在DMD上成像,第二是能够让DMD上的光出来射到我们自己的相机上。之所以考虑改装,是因为现有的模块,可能在一些装配精度上保持的比较好,如果单用DLP去搭建系统的话,可能各部分位置精度不好保证。