我将6500源代码放入自己的软件中,控制光机LED的RGB值,开光机后,再关闭光机,会崩溃。我查了下,是因为mainwindow.cpp里面的timerTimeout()函数会不断调用连接函数,导致错误。请问,这是什么原因?我用4500的同样控制都没问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将6500源代码放入自己的软件中,控制光机LED的RGB值,开光机后,再关闭光机,会崩溃。我查了下,是因为mainwindow.cpp里面的timerTimeout()函数会不断调用连接函数,导致错误。请问,这是什么原因?我用4500的同样控制都没问题
屏蔽后,不会崩溃了。但无法将LED的RGB值设为0了,调试时提示也是设置失败
那是软件移植问题。你设置led电流和这个没有关系吧?请把配置发过来我看看。
什么配置?我是将6500的源码放到工程中,在我的主程序中定义mainwindow的类对象,通过这个类对象调用6500的各个功能函数
官网下载的6500 4.0.0固件,烧写后为什么IT6535选项默认是power down,而不是HDMI? 而且通过源代码控制,还无法更改?导致光机不出光……我试图用这个4.0.0固件,加上enable HDMI的设置,update生成了一个新固件,烧写时出问题了,而且已经出现两次这种问题,上一次修过后,这一次还是这样。是官网固件有问题吗
IT6535支持DP和HDMI,系统缺省是Pre-stored Pattern Mode.因此设置IT6535为Power Down状态.可以通过batch file设置为启动HDMI信号源.
在lightCrafter6500应用中,普遍使用PATTERN mode.HDMI或DP类似投影机使用方式. 从3.0.0更新到4.0.0对于某些FLASH是有个问题,但是一旦升级后(v4.0.0)应该没有问题的.
6500固件烧写出现故障过程:
1. 加载官网下载的固件:DLPR900PROM-6500-v4.0.0.img;
2. 勾选右侧的 HDMI/DP Receiver: Enable 选项
3. 点击 Update Firmware按钮,自动保存一个新固件名,比如为dlp6500_02172017165548_firmwareimg.img
加载固件dlp6500_02172017165548_firmwareimg.img,点击 Upload按钮,弹出提示:Unable to Enter Programming Mode;提示框无法关闭,软件无法响应
4. 重新上电后,默认模式为Pre-stored Pattern Mode,无法更改模式;切换模式时软件无法响应;亦无法再烧写固件,会弹出上述提示
5. 烧写过程没有接触6500光机,光机电源、USB线等正常
上述是我这次出问题的烧写过程,麻烦大神看看是哪个环节出问题了???
升级到V4.0是有些问题,需要JTAG下载更新.后面就没有问题了再更新.
JTAG下载更新具体要怎么操作?我可以自己动手吗?现在机器这种状况需要发回原厂那边修改吗
请参考user guide第58页.
http://www.ti.com/lit/pdf/dlpu028