This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问DLP6500FLQ和DLP6500FYE的区别是什么?
除了CLGA和CPGA的package group和波长不同还有其它不同吗?
在性能和应用上有什么不同?
做口腔扫描应选用这两款中的哪一款?
谢谢
主要是封装不一样.
一个是压的,一个是插针.
另外一个区别是: FLQ应用波长范围是400nm到700nm;
FYE封装DMD应用波长范围是420nm到700nm;
其他速度等指标是一样的.