This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPA3000 INT_t 引脚一直是低电平

Other Parts Discussed in Thread: DLPC3438, DLPA3000, MSP430G2553

接光机LPA3000+DLPC3438

不接光机 int_z引脚高电平

接光机int_z引脚是低电平电流只有几十毫安

此故障要怎么解决?

  • 首先检查原理图是否正确,然后SPI flash的固件是否和硬件匹配。 光机一定要接上才能正常开机。INTZ拉低的原因比较多,常见的是电压异常、初始化不成功等。具体请参考DLPA3000规格书第43页关于Intterup的描述。http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/dlpa3000.pdf

  • 个别板子会出现这种现象,INTZ被拉低,驱动板电流0.01A左右 ,无反应

    调试过程   1.驱动板供电电压12V 

                               2.DLPA3000输出的 1.1V 1.8V  3.3V 电压正常  

                               3.24M 晶振波形正常,SPI Flash 信号正常,SPI1 通讯正常,

                               4.没有接入SPI Flash INTZ 为1.8V 高电平,接入SPI  Flash  INTZ 被拉低

    问题1. 初始化不成功指的是 DLPC3438 初始化 DLPA3000 没有成功吗? 如果是   初始化不成功原因是什么跟外部电路那部分有关联?

    问题2. 供电电压12V ,电源电压会影响触发中断吗?

    问题3. 一般测得DLPA3000 外围电压都正常,请问一下除电压以外,触发中断还跟什么有关联?

    目前调试10片板子,5片出现这种问题,仍然找不出问题出在哪里。

    还请TI 帮帮忙,帮忙分析分析问题出在哪里,看不懂英文规格书,还请TI 来点干货,分享一下调试经验,不胜感激。

                             

  • 您好:

    产生中断的原因有很多,包括过热/低电压/过压等。

    1)VBIAS/VOFS/VRST不正确

    2)PWR1(1.1V)/PWR2(1.8V)不正确,包括其他的输出电源

    3)LED驱动不正确

    4)输入电压过低

    5)PROJ_ON变低

    6)芯片温度过高

    。。。

    您使用的是哪一款光机?使用的固件版本号是多少?请问正常的五片板子是怎么样的工作状况?是否能够正常点亮?

    1)是否可以对比所有正常板子和异常板子的DLPA3000的输出电平看是否存在差异,尤其是VBIAS/VOFS/VRST。

    2)检查PROJ_ON信号是否正确拉高,并确保PROJ_ON在SYSPWR正常工作以后再拉高。

    。。。

  • 你好!

    感谢你的解答

    1,光机是台湾杨明A6光机,光机自带flash,固件版本未知,个别板子已经点亮光机,可以排除固件没有问题。

    2,其它五片板子正常点亮。

    3,1.8v 1.1v 3.3v 正常输出,控制mcu为msp430g2553,个别板子已经点亮了,初步判断程序是没有问题的。

    4,没有接光机(没有flash),成功点亮的板子和故障板对比,电流一致,1.1v 1.8v 3.3v一致,VBIAS  VOFS  VRST 电压一致,中断为高1.8v 一致

    5,接入光机(含flash),电流,0.02A左右下降到0.01A,INT_Z被拉低,无反应

    6,温度过高可以排除,此部分请教一下,led温度模拟电压超过多少v,会产生中断?

  • 您好!

    请在连接光机的情况下进行电压测量比较。

    方便的话是否可以将原理图提供给我们帮您检查。