按说明书的步骤:首先在命令窗口输入命令“1”产生标定样式,将样式打印出来贴到一白底板上,然后输入“2”和“3”进行Projector Preparation。命令窗品中输入标定样式的长宽,输入“4”用Camera抓取20张图,进行Camera Calibration。一切正常,但是当我进行Calibrating the Projector时,出现如下界面:,无法完成抓取5幅图像,投影仪也无法投影出校准板,求解答,非常感谢!!!!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
按说明书的步骤:首先在命令窗口输入命令“1”产生标定样式,将样式打印出来贴到一白底板上,然后输入“2”和“3”进行Projector Preparation。命令窗品中输入标定样式的长宽,输入“4”用Camera抓取20张图,进行Camera Calibration。一切正常,但是当我进行Calibrating the Projector时,出现如下界面:,无法完成抓取5幅图像,投影仪也无法投影出校准板,求解答,非常感谢!!!!!!
您好,非常感谢您的回复。我刚刚试了一下,问题还没有解决。现在dlp4500还是无法投影出校准板图像,无法进行系统标定。还有其他的解决办法吗?谢谢,求回复。
请先参考这个系统, 不做calibration;
https://www.deyisupport.com/question_answer/dlp_mems/f/106/p/122035/338151.aspx#338151
然后对比数据可以发现你做的calibration有哪些问题点.
多数开始的时候都是这样做的.
您好,我在进行标定相机时,投影仪投出的光亮度非常高,导致相机捕捉不到标定板,我想问一下应该怎么处理?非常感谢。
缺省的配置是:
首先触发硬件连接,是camera来触发4500.
软件配置:
\config下:
LCR4500_PARAMETERS_USE_DEFAULT = 1
##For below parameter
## 1 - External Positive Trigger
## 0 - Internal Trigger
LCR4500_PARAMETERS_TRIGGER_SOURCE = 1
因此如果要更改软件设置和硬件连接都要更改..
您好,太感谢了,我是东北大学的,在沈阳,我电话:15840148906.
好的,非常感谢。我问一下,最近你们有时间过来指导一下吗?有点急用,谢谢。
1、如果亮度过高,试着调小相机光圈,或者直接调低dlp4500的亮度,如下图所示。
2、注意相机采集的区域比投影区域要大,能够完全采集到投影的画面。
3、相机调焦,保证对焦要清晰,否则系统会提示找不到标定板。
4、相机和投影仪的频率要合理,否则采集也会出问题,提示找不到标定板。
The projector exposure and period are set to 60,000
microseconds. The formula for the conversion to and from frame rate to exposure is:
106 = Camera Frame Rate × Projector Exposure Time
参考文档资料,
http://www.ti.com/cn/lit/pdf/DLPP035
http://www.ti.com/cn/lit/pdf/DLPP053
这个结果表明calibration不太理想,要进一步标定.
您好,非常感谢你的回复,辛苦了,今天重新进行了标定,可点云图像仍然为V型,我问一下,相机和投影的精度需要达到多少?2以下就可以吗?谢谢
可以对比calibration数据和我们推荐的,找到在哪一步出问题.通常在1以下.
参考文档资料:https://www.ti.com/seclit/ml/dlpp007/dlpp007.pdf
第23页.
关于4500和相机的触发连接,请参考http://www.ti.com/lit/pdf/dlpa036
您好Jeremy Wu,我最近在用这套套件在做结构光扫描。我们的摄像头是Point Grey Black Fly系列中的一款 (BFS-U3-13Y3M-C),此系列摄像头配套的软件为Spinnaker。我看贵公司提供的文档中使用的是Point Grey的Flea系列或者Grasshopper系列,这两个系列的摄像头配套的软件是Flycapture2。这个Flycapture2无法找到我的BlackFly摄像头,所以没办法进行接下来的步骤。请问有什么办法可以解决?迫切等待您的回复,谢谢!
要更改camera驱动.
参考文档资料:https://www.ti.com/seclit/ml/dlpp007/dlpp007.pdf
第47页.
请下载:
http://www.ti.com/tool/dlp-alc-lightcrafter-sdk
和user guide and compile procedure:
http://www.ti.com/lit/pdf/dlpu042
Training video:
https://training.ti.com/create-industrial-3d-machine-vision-system-using-dlp®-technology
minghui duan 说:您好!我也出现原帖作者出现的问题,相机标定都已经完成,到系统标定这一步骤时,相机每次需要捕获5张图片,但我只能捕获一张图片,后面就出现错误,每次都是这样;我已经将光圈调至最小时,依然是这样;具体现象见附件,希望得到您的解答,谢谢。您好!我也出现原帖作者出现的问题,相机标定都已经完成,到系统标定这一步骤时,相机每次需要捕获5张图片,但我只能捕获一张图片,后面就出现错误,每次都是这样;我已经将光圈调至最小时,依然是这样;具体现象见附件,希望得到您的解答,谢谢。
你这种情况,其实一张图片也没有捕获到。
报错的原因是,你的dlp投射的棋盘格图片,需要被投射到原有的棋盘格纸上,并且,完整地呈现在摄像机的视场中。
具体为什么这样做,你可以查找一些利用单摄像机标定dlp内参的论文。
如果有帮助请回复。
您好!我也出现原帖作者出现的问题,相机标定都已经完成,到系统标定这一步骤时,相机每次需要捕获5张图片,但我只能捕获一张图片,后面就出现错误,每次都是这样;我已经将光圈调至最小时,依然是这样;具体现象见附件,希望得到您的解答,谢谢。您好!我也出现原帖作者出现的问题,相机标定都已经完成,到系统标定这一步骤时,相机每次需要捕获5张图片,但我只能捕获一张图片,后面就出现错误,每次都是这样;我已经将光圈调至最小时,依然是这样,打开系统标定文件夹发现里面只有刚才拍摄的一幅图片;希望得到您的解答,谢谢。