请问下,HDMI接口的DLP投影机需要哪些按键?
除了开关机,亮度加减外,是不是还要有梯形矫正,等功能?
这些功能加一片单片机实现按键扫描和通过IIC接口控制投影DLPC芯片是否可行呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问下,HDMI接口的DLP投影机需要哪些按键?
除了开关机,亮度加减外,是不是还要有梯形矫正,等功能?
这些功能加一片单片机实现按键扫描和通过IIC接口控制投影DLPC芯片是否可行呢?
单片机只能通过i2C实现控制dlp功能. dlpc4422支持keystone 功能,支持0.65" 1080p;双dlpc3439支持1080p,但是不能实现keystone,通常需要外加keystone芯片实现梯形矫正。
可以外加keystone芯片(比如iChips);flash放在主板还是dmd接口小板,取决于光机模组厂商和系统结构。都可以的。
如果是评估DLP图像性能, 是可以的.如果做成DLP正式产品,特别是个人家用产品, 要加keystone.