起初安装的过程都挺顺利,装了flycapture 32位驱动后,sdk的安装问题也解决了。
我按照1,2,3,4都做好了以后,进行第5布,calibrate system的操作,可是按了5后
DLP 6500的显示屏上依然不显示任何东西,导致无法进行系统的校准。
请教一下大家这个是什么情况,校准系统的具体操作是如何的?谢谢!
我很好奇的一个问题是,在执行DLP 4500的校准时,是光线将点云图投影到了墙上,然后再用相机去校准,可是DLP 6500没有这个功能,那么是直接会有电云图出现在显示屏上吗?
谢谢大家