请高手帮忙确认一下我的理解是否正确?如有错误,麻烦点出错误的地方.谢谢!
第一种方法:
调节LED占空比或电流:这种方式其实是需要通过2607 与光机通讯来实现,操作2607的 Compound I2C Command 命令给光机写数据.一般光机已经是固化了预设了一组值,我只需要把值通过2607写给pad1000就行? 是不是写pad1000 的 SW4/SW5/SW6 ?
第二种方法:是固定占空比,调整LED电流,也是通过设置2607相应的寄存器实现. 这种方法只需要操作2607的 addr:0x12/0x13/0x14三个寄存器的值? (当然配置使用是要设置好才有效果)