This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助!急!!!DLPC900+DLP6500FLQ无法正常工作

Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLP6500FLQ

我们自己设计的系统,电路参考LightCrafter 6500 and 9000 EVM,去掉了HDMI输入电路,现在调式系统不能正常工作,固件写入的是3.0版本,DLPC900已正常运行(LED闪亮),但运行GUI后,就出现“Unable to switch to video mode  Error::Invaild controller  / DMD ”,Connected变绿(USB正常),但状态为“Standby”,Firmware Version: xx.xx.xx;Tag:xxxx,然后就在Video Mode与Pattern Mode之间来回切换,现象与不接DMD小板一样,加电时用示波器测量DLP900发出的SSP0-CSZ、SSP0-TXD、SSP0-CLK信号都有脉冲,而DLP6500返回的SSP0-RXD一直为低!DLP6500输出的EN-OFFSET也一直为低,致使VOFFSET、VBIAS、VRESET三个电压没有输出!从现象看是DLP6500没有正常工作,我们用的是表贴版本的DLP6500FLQ,自己做的压接件,请问:1、这个现象是不是6500接触不良导致的?2、6500FLQ能不能重新植球进行波峰焊接?波峰焊接是否会把器件内部的微透镜损坏?谢谢!!!

  • 另外:写固件时HDMI是“Disable”;还有控制板与DMD小板之间的连接电缆是自己做的,没有做AB和Bit交换,是一对一连接,所以“DMD Bus Swap”都没有勾选。电缆测试过可定是通的。我的邮箱:417214548@qq.com。

  • 通常这个错误: Unable to switch to video mode  Error::Invaild controller  / DMD

    是DMD和DLCP900之间通讯问题, 就是DLPC900没有测试到DMD存在(SPI通讯).

    因此有几种可能性: 1. DMD固定(FLE socket 焊接,这个socket是标准焊接工艺,很稳定成熟,焊接), FLQ DMD是不能焊接的, 是压的; 2. DMD和DLCP900之间的连接(扁平线等). 包括SPI通讯线.

    DMD 接口小板,可以在不安装DMD的情况下, 短接J1, 这个时候U1会输出正常电压的.

  • 谢谢Jeremy Wu!短接J1电压输出正常的,现在肯定是DMD接触不良,因为我们安装结构比较简单,就是PCB焊盘做成镀金的,把DMD直接压在PCB板上,因为PCB焊盘没有弹性,且平整度不高,个别焊盘就会接触不好,看TI的安装文档,DMD与PCB之间应该有一个部件,该部件两面焊盘都有弹性的,一面与PCB板接触,一面与DMD接触,压紧后都能接触良好。请问哪里能买到这个部件?TI有卖的吗?

  • 这个是第三方的:

    http://www.interconsystems.com/clga.php

  • 谢谢!能告诉具体型号不?好订货。

  • Amphenol InterCon Systems
    Part Number

    7502-003

    注意咨询是否有更新.

x 出现错误。请重试或与管理员联系。