This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问:看了几天,没头绪。难道是做成很多副图片,按顺序投射出来的?谢谢
是的,做成很多副条纹图,然后将8bit的条纹图,每3张合成一张912*1140的24bit位图bmp,然后在pattern sequence模式下,通过index,bit depth等配置图片序列和曝光时间,通过内部或者外部trigger来按顺序投影。
谢谢回复,目前能够合成图片,并且在pattern sequence模式下,按照顺序播放!现在对格雷码还不是很明白,初始的条纹是两条(黑白各一)?宽度等分。这样一致等分下去?等分的话,到后来是单数了!!没法等分!
还是从线条宽度512开始,线条宽度减半?
谢谢!!
这个和算法有关的, 通常就10以内图片就可以了, 不会需要那么多的.
你好,能告诉我怎么合成图片吗,有点不太明白
参考http://www.ti.com/lit/ug/dlpu011f/dlpu011f.pdf
第38页有详细步骤说明.