DLP4500与工业相机(piont gray 公司生产)实现同步,工业相机提供了9根不同颜色线(如图,其中一根线为屏蔽层),但是DLP4500的J14 trigger只需要接入两根线(如图),请问应该怎么接(什么颜色的线接到DLP上,现在手头没有黄色转接头)


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DLP4500与工业相机(piont gray 公司生产)实现同步,工业相机提供了9根不同颜色线(如图,其中一根线为屏蔽层),但是DLP4500的J14 trigger只需要接入两根线(如图),请问应该怎么接(什么颜色的线接到DLP上,现在手头没有黄色转接头)


您好!
两种触发方式都是可以的,这边只是说TI的demo是基于camera触发投影的。
您好!
operation mode需要使用pattern sequence,然后再设置pattern source选择video Port,trigger mode选择vsync,在此基础上配置pattern sequence。
可以使用示波器检查trigger out信号输出是否与设置相同,确定trigger out输出正确后再触发相机拍摄。
谢谢