This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教一下DLPA3000,光机LED不亮

Other Parts Discussed in Thread: DLPA3000

是使用的3435+DLPA3000.

开始调试FLASH烧的低亮度程序,工作正常,机器其他部分电路调试OK后换高亮度的程序居然不亮了。

上一板的PCB都是OK的,交换FLASH后还是新的不行。新的走线有略修改。

10V,18V,-14V都有电。INTZ为1.8V,IRQ为低电平。

大电感两端无开关波形。

请问这个什么原因呀?

  • 如果硬件没有问题的话,重点检查一下软件的差异。请注意软件要和硬件相匹配。

  • Hi Hardy,

    请问您使用的是哪一款光机?固件的版本号是什么?请先检查是否软件上有其他更改。如果方便的话您可以直接发邮件到kevin-shi@ti.com,方便交流。

  • 谢谢!已经搞定。是给另外芯片供电的3.3V是用5V输入的LDO供电,这个3.3V的LDO输出接了1K电阻用于放电。但是5V和3.3V都跟TI部分没有关联的。不知道怎么影响到了启动。

    这版用了这个视频芯片,开始用低亮度程序调试,发现给它先上电,光机就没法启动,让软件延迟4秒给这部分供电功能OK的。现在换用高亮度的程序就不行了。

    拆掉LDO的那个1K电阻就OK了。