This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dlp4500 pattern sequence模式



通过rgb接口我重复可以发送24张一位图片 图片从a到x依次标记  如下图设置   我想的结果是g0-b7 一共24位  对应24张图片  单独重复send一位  显示一个字母   然而 我实验的到的结果却是下图

add pattern to ssequence   1bit depth   G0  blue  得到的是第8幅图像H与24幅图像X同时显示在屏幕上  

依次类推  不明白这是为什么

  • 您好!

    感谢您使用TI的DLP产品。

    请参考

    Page28

    总的曝光时间与pattern数的积需要小于等于VSYNC的周期。请修改后再次测试。

    希望那个这个回答可以帮助到您。

  • 感谢回答   我把曝光时间已经调整到最低了 与pattern 数乘积 小于vsync周期   测试结果没有变化啊 就是图像变暗闪烁   还是显示两个字母标记

  • 您好!

    请问您前端的视频输出设置是怎么样的?另外是否方便将您使用的图片发送给我,我这边的测试是没有问题的。

  • 感谢回答  我这边有自己的电脑端输出器以及设备 图片您无法使用验证  图一为每行24个字母排序输出,输出方式验证是没有问题的,图二是目前vsync的周期 18hz

    图三是设置  4500是单uv光源设备   如之前所说 总的曝光时间与pattern数的积需要小于等于VSYNC的周期  我是这么理解的  400us(总曝光时间)* 1(图三pattern数G0)< 54ms(vsync周期)  显示结果如下