我在使用DLP4100的实验时,加载图片的操作是 openimage 然后是load (不是选择的loadreset按钮) 然后是add 按钮 最后执行 runonce 操作,能够在DMD看到加载的图形(比如加载是一个圆,可以再DMD上面明显看到),然后利用这个DMD做实验,在接收端ccD中也能得到我想要的图片。 但我看到你们给的参考资料里面写的 必须选择loadreset按钮才可以实现在DMD上面显示图片,但我上面只是用load 又可以得到图像,请问这是怎么回事,这两种方式有什么不同吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在使用DLP4100的实验时,加载图片的操作是 openimage 然后是load (不是选择的loadreset按钮) 然后是add 按钮 最后执行 runonce 操作,能够在DMD看到加载的图形(比如加载是一个圆,可以再DMD上面明显看到),然后利用这个DMD做实验,在接收端ccD中也能得到我想要的图片。 但我看到你们给的参考资料里面写的 必须选择loadreset按钮才可以实现在DMD上面显示图片,但我上面只是用load 又可以得到图像,请问这是怎么回事,这两种方式有什么不同吗?