Hi
我手里有个Lightcrafter6500 EVM LED的驱动部分我们照着 4500驱动板设计的,一直用的也还好,大概用了3天后,6500EVM突然不工作了(上电状态灯不闪、USB无法连接)。我做了一下努力:
1、当心是有复位信号短接或者误碰,全板检查没有。
2、使用UM232H更新Boot固件,能连接上,也能擦出和写入,上电还是不工作,多次尝试无果。 然后我后面点了一下flash编程里面的校验,发现校验错误,但是值得注意的是,我每次更新完去看校验错误,错误的位置都是不一样的,我引发出两个疑问:1、这个校验功能是能正常使用的么? 2、如果校验失败可能有哪些问题存在(数据线、Flash坏了等等),你们有遇到过没?我该怎么来解决
谢谢各位