This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP6500 特殊pattern在两种模式下无法下载



各位好:

由于特殊应用,我准备的Pattern比较特殊,结果无法通过GUI使用,在两种模式下出现错误:

1、pre-stored: 包含Pattern的固件经常校验错误,偶尔下载进去,无法使用,而且一使用系统就崩掉,需要重新更新Bootloader

2、on-fly:下载到46%直接崩溃,需要重新更新Bootloader

以上,实验多次,我想把工程发过来试一下。

  • 1、使用的是什么型号,谁家的设备?

    2、pattern图形是什么规格的,灰度?分辨率?数量?

    3、Firmware存放的目录是否有中文或者特殊字符?最好不要有,放在英文目录或者根目录

    4、Firmware和GUI版本分别是什么?

    5、操作系统及版本是?

  • 1、6500,TI官方的EVM

    2、8Bit,1920*11080,4张   (可能不好压缩)

    3、无特殊字符,无空格,系统默认路径。

    4、4.1和4.2都试过,GUI3.0

    5、Win10 64Bit