前一段时间买了TI的 DLPlightcrafter 4710,与大恒水星相机一起搭建结构光系统的时候,发现4710投影模组投出去图像,大恒相机观察和拍摄图像的时候出现闪烁现象,图形失真非常大,这是一个帧频不协调的问题,现在想采用4710来同步触发大恒相机来解决闪烁现象,但有2个问题被卡住了:1. 4710是哪个接线口的哪个针脚输出触发信号(注:大恒相机是8芯触发线)?哪个针脚接地的?总之就是针脚与大恒相机的触发线怎么连接才行? 2. 如果触发线连接好了,那么4710该怎么控制输出触发信号给大恒相机实现触发(注:我是新手,真不知道代码该怎么写,最好有详细的代码)?另外还有两个问题:1. 我想加载40张图像进入4710投影仪,让它一张一张地把图像投影出去,然后相机一张一张地拍摄投影图像,想知道怎样才能将40张图像加载进入4710投影仪?2. 还想知道怎样用代码通过USB控制4710投影仪实现投影?还有怎样用代码设置4710投影仪的投影分辨率以及它的帧率?我是新手,对这个硬件不太懂,跪求详细的解答,万分感谢!