This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

120HZ输入左右60HZ输出

Other Parts Discussed in Thread: DLP3310, DLP3010

通过帧序列的形式来产生立体图像,通过可支持120Hz刷新率的显示设备,通过什么芯片来控制和触发,图像以帧序列的格式实现左右帧交替产生并输出到投影上,左右各为60Hz,负责接收的3D眼镜在实现信号同步的同时与左右帧图像进行同步交替开关,从而观看到立体影像,Ti有什么芯片能解决这个问题
  • 您好!

    感谢您对TI产品的关注。

    如果您是寻找支持3D功能的基于TI DLP产品的投影解决方案,那么针对显示应用的DLP基本都支持该功能,比如DLP3010(720p)/DLP3310(1080p)等等,具体使用哪款DLP可以根据实际的项目需求来选择。

    请从参考:

     

  • 我们需要研发一个转换器,这个转换器应用在3D VISION 显卡和 BENQ PU9220投影仪之间。转换器的作用是NVIDIA 3D VISION显示器在输出3D VR内容的同时,投影仪也能播放同样的3D VR内容。因为输入端是NVIDIA 3D VISION 显卡,输入信号是120HZ帧序列,分辨率是1920*1080P ,输入口是HDMI。 输出信号是左右60HZ帧序列 ,输出口也是HDMI,分辨率也是1920*1080P, 为什么要研发这个转换器,是因为我们产品用的投影仪是BENQ PU9220,它只能接受左右格式60HZ 的信号输入。

    问题: TI 什么芯片能实现转换器的功能:
  • 您好!
    感谢您对TI产品的关注,请按照沟通的内容去了解,如果有什么问题欢迎继续提问。