如题,我用的DLPC350+LCR4500光机,加工业相机做了个结构光系统。现在有需求一台电脑控制多个这样的结构,工业相机通过ID可以很好的区分,多个投影仪可否正常打开和配置?
当然最好的是投影仪配置程序都写入了固件,以后工作时只需要上电,不用连数据线再次配置。
不知是否支持这样的功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,我用的DLPC350+LCR4500光机,加工业相机做了个结构光系统。现在有需求一台电脑控制多个这样的结构,工业相机通过ID可以很好的区分,多个投影仪可否正常打开和配置?
当然最好的是投影仪配置程序都写入了固件,以后工作时只需要上电,不用连数据线再次配置。
不知是否支持这样的功能?
您好!
感谢您使用TI的DLP产品。
1.目前USB使用的是HID协议,而DLPC350的已经固定了USB 的VID和PID。GUI只允许与第一个连接的设备通信,如果需要同时与多块EVM通信,您需要重写驱动代码和GUI软件。
2.关于脱机工作,请参考DLP_Tech。ini文件也可以在GUI中制作,参考文档:

希望这个回答可以帮助到你。