This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

小白提问 DLP 6500 GUI 使用方法



大家好,我是一个小白,现在使用DLP 6500。DLP 6500 GUI 软件已经下载了,但是看了DLP® LightCrafter™ 6500 and 9000 EVM User's Guide,还是不是很懂其中用法,比如说

1.pattern mode 中加载了一幅自带的图片,图片中的白色像素代表一个微镜的正翻转,黑色像素代表一个微镜的负翻转,我这样的理解有无问题?

2.还有pattern mode 中颜色选项是什么作用?

3.如果我要自己制作像素的图片来控制微镜的翻转,一般是用什么软件制作的,有什么要求?

谢谢大家。