#include "DSP2833x_Device.h" // DSP2833x 头文件
#include "DSP2833x_Examples.h" // DSP2833x 例子相关头文件
/**************************************宏定义************************************************/
#define K0 0 //宏定义 K0为0
#define K1 1 //宏定义
#define K2 2 //宏定义
#define K3 3 //宏定义
#define K4 4 //宏定义
#define K5 5 //宏定义
#define K6 6 //宏定义
#define K7 7 //宏定义
#define K8 8 //宏定义
#define K9 9 //宏定义
#define AD 14 //宏定义+ 为14
#define SB 15 //宏定义- 为15
#define L_O_V_I() EALLOW; \
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO48 = 1; \
GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO48 = 0; DELAY_US(1);\
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO24 = 1; \
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO24 = 0; DELAY_US(1);\
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO25 = 1; \
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO25 = 0; DELAY_US(1);\
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO26 = 1; \
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO26 = 0; DELAY_US(1);\
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO21 = 0; \
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO21 = 0; DELAY_US(1);\
\
\
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO27 = 0; \
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO27 = 0; DELAY_US(1);\
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO20 = 0; \
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO20 = 0; DELAY_US(1);\
EDIS;
#define L_I_V_O() EALLOW; \
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO48 = 0; \
GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO48 = 0; DELAY_US(1);\
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO24 = 0; \
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO24 = 0; DELAY_US(1);\
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO25 = 0; \
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO25 = 0; DELAY_US(1);\
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO26 = 0; \
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO26 = 0; DELAY_US(1);\
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO21 = 1; \
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO21 = 0; DELAY_US(1);\
\
\
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO27 = 1; \
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO27 = 0; DELAY_US(1);\
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO20 = 1; \
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO20 = 0; DELAY_US(1);\
EDIS;
//键盘列的GPIO宏定义
#define V2 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO21 //宏定义
#define V4 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO27 //宏定义
#define V3 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO20 //宏定义
//键盘行的GPIO宏定义
#define L1 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO26 //宏定义
#define L2 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO25 //宏定义
#define L3 GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO48 //宏定义
#define L4 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO24 //宏定义
#define uchar unsigned char //宏定义
#define LCD_DATA_BUS (*((volatile Uint16 *)0x4000)) //宏定义LCD总线的地址
#define EN GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO54 //宏定义
#define RW GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO56 //宏定义
#define RS GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO57 //宏定义
/**********************************************************************************************/
/**************************************变量定义************************************************/
uchar u = 0;
/**********************************************************************************************/
/**************************************函数声明************************************************/
void LCDInit(void); //LCD初始化
void Write_order(Uint16 order); //LCD写函数
void Write_data(Uint16 data); //LCD写函数
void delay(Uint16 t); //延时函数
void configio(void); //LCD控制脚的GPIO配置
void InitXintf(void); //总线初始化
void display(uchar *hz); //显示函数
/**********************************************************************************************/
void LCD_DATA(uchar d) //把数据传给总线
{
LCD_DATA_BUS = d; //把要显示的值赋给总线
}
void LCDInit(void) //LCD初始化
{
DELAY_US(5000);
Write_order(0x30);//功能设定:基本指令动作
DELAY_US(50); //延时
Write_order(0x0c);//显示状态:开
DELAY_US(50); //延时
Write_order(0x01);//清屏
DELAY_US(60); //延时
Write_order(0x02);//地址归位:AC=0x00
DELAY_US(40); //延时
}
void Write_order(Uint16 order) //LCD12864写指令函数
{
RS=0;delay(1); //指令
EN=1;delay(1); //允许
LCD_DATA(order); //赋值
EN=0;delay(1); //允许
}
void Write_data(Uint16 data) //LCD12864写数据函数
{
RS=1;delay(1); //指令
EN=1;delay(1); //允许
LCD_DATA(data); //赋值
EN=0;delay(1); //允许
}
void delay(Uint16 t) //延时函数
{
Uint16 i; //定义变量
while(t--) //while循环
{
for(i=0;i<500;i++);//FOR循环
}
}
void configio(void) // LCD屏读写、使能和时钟GPIO配置
{
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO54 = 0; // GPIO复用为GPIO功能
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO54 = 1; // GPIO设置为输出
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO56 = 0; // GPIO复用为GPIO功能
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO56 = 1; // GPIO设置为输出
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO57= 0; // GPIO复用为GPIO功能
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO57 = 1; // GPIO设置为输出
EDIS;
}
void display(uchar *hz) //显示函数
{
while(*hz!='\0') //While循环
{
Write_data(*hz);
hz++;
DELAY_US(250); //延时
}
}
Uint16 Scan_Button(void) //按键扫描程序
{
Uint16 i=0, num=0xFFFF, x=0, y=0; //定义变量
i = V2&V3&V4; //如果列读取到有低电平说明有按键按下
if(i == 0)
{
DELAY_US(50);//延时消抖
i = V2&V3&V4;
if(i == 0) //如果列读取到仍然有低电平说明有按键按下
{
if(!V2) x= 0x20; //V2低电平的时候值为0x20
if(!V3) x= 0x30; //......
if(!V4) x= 0x40; //......
L_I_V_O(); //行与列输入输出反转
if(!L2) y= 0x02; //......
if(!L3) y= 0x03; //......
if(!L4) y= 0x04; //......
if(!L1) y= 0x01; //......
x |= y; //X或上Y
L_O_V_I(); //行与列输入输出反转
switch(x){
case 0x21: num = K1;break; //得出0x21判断K1按下
case 0x22: num = K4;break; //......
case 0x23: num = SB;break; //......
case 0x24: num = K7;break; //......
case 0x31: num = K2;break; //......
case 0x32: num = K5;break; //......
case 0x33: num = K0;break; //......
case 0x34: num = K8;break; //......
case 0x41: num = K3;break; //......
case 0x42: num = K6;break; //......
case 0x43: num = AD;break; //......
case 0x44: num = K9;break; //......
default: num=0xFFFF; //如果没有按键按下返回值0XFFFF
}
}
}
return num; //返回按键值
}
void Configio_Button(void)
{
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO20 = 0; // GPIO复用为GPIO功能
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO21 = 0; // GPIO复用为GPIO功能
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO24 = 0; // GPIO复用为GPIO功能
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO25 = 0; // GPIO复用为GPIO功能
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO26 = 0; // GPIO复用为GPIO功能
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO27 = 0; // GPIO复用为GPIO功能
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO48 = 0; // GPIO复用为GPIO功能
EDIS;
L_O_V_I(); //行与列输入输出反转
}
/****************************************主程序******************************************************/
void main(void)
{
Uint16 start1=0x87;
// 初始化系统控制:
// 设置PLL, WatchDog, 使能外设时钟
// 下面这个函数可以从DSP2833x_SysCtrl.c文件中找到..
InitSysCtrl();
// Xintf总线配置和初始化
InitXintf();
InitXintf16Gpio();
// 清除所有中断初始化中断向量表:
// 禁止CPU全局中断
DINT;
// 初始化PIE中断向量表,并使其指向中断服务子程序(ISR)
// 这些中断服务子程序被放在了DSP280x_DefaultIsr.c源文件中
// 这个函数放在了DSP2833x_PieVect.c源文件里面.
InitPieCtrl();
// 禁止CPU中断和清除所有CPU中断标志
IER=0x0000;
IFR=0x0000;
// 按键GPIO的配置
Configio_Button();
// LCD屏读写、使能和时钟GPIO配置
configio();
RS=0; //初始化RS电平
delay(5); //延时
RW=0; //初始化RS电平
delay(5); //延时
EN=0; //初始化RS电平
LCDInit();//LCD初始化
delay(5); //延时
Write_order(0x80);//第一行数据指针地址
delay(5); //延时
display("您的按键值为:"); //显示固定语句
while(1)
{
u = Scan_Button();//u等于按键扫描程序得出的值
if( u != 0xFFFF ) //如果有按键按下,执行下面的操作
{
switch(u)
{
case K0: Write_order(start1);delay(5);display("0");break; //K0键按下,LCD显示0
case K1: Write_order(start1);delay(5);display("1");break; //......
case K2: Write_order(start1);delay(5);display("2");break; //......
case K3: Write_order(start1);delay(5);display("3");break; //......
case K4: Write_order(start1);delay(5);display("4");break; //......
case K5: Write_order(start1);delay(5);display("5");break; //......
case K6: Write_order(start1);delay(5);display("6");break; //......
case K7: Write_order(start1);delay(5);display("7");break; //......
case K8: Write_order(start1);delay(5);display("8");break; //......
case K9: Write_order(start1);delay(5);display("9");break; //......
case AD: Write_order(start1);delay(5);display("+");break; //......
case SB: Write_order(start1);delay(5);display("-");break; //......
default: break; //没有按键按下跳出
}
}
}
}