我现在想用PC来控制DLP2000EVM来投影结构光图案,具体的需求是希望我在PC端的程序能够控制dlp投影我自己在PC端定义的图案,同时在投影完一张图后给我的相机反馈,以便和相机同步。
刚粗略看了TI DLP® LightCrafter™ Display 2000 EVM User's Guide ,里面只讲了用I2C可以控制开发板,同时有GPIO口可以通讯,有数据端口可以传输数据,但是没有demo。所以我想问一下,我的需求在这个板子上能实现吗?如果能实现,大概的流程是怎么样的呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我现在想用PC来控制DLP2000EVM来投影结构光图案,具体的需求是希望我在PC端的程序能够控制dlp投影我自己在PC端定义的图案,同时在投影完一张图后给我的相机反馈,以便和相机同步。
刚粗略看了TI DLP® LightCrafter™ Display 2000 EVM User's Guide ,里面只讲了用I2C可以控制开发板,同时有GPIO口可以通讯,有数据端口可以传输数据,但是没有demo。所以我想问一下,我的需求在这个板子上能实现吗?如果能实现,大概的流程是怎么样的呢?
您好!
首先将自定义的图像保存在beagleBone内,我用PC通过TCP控制beagleBone,beagleBone依次将每张图像推送到DLP投影。这个流程可以实现吗?
这个可以实现。
如果可以实现的话 ,更进一步,beagleBone能控制每张图像投影的时间吗?
这个不能实现,只能以一定的frame rate播放
在每张图像 传到DLP开始投影的时刻,能给beagleBone反馈吗?
没有反馈,不能实现同步
您好!
Ti最新的用于Light Control的DLP2010EVM可以实现需要的功能。具体请参考

另外,您也可以考虑DLP3010、DLP4500等平台


您好!
建议您先从如下教程开始

Best regards