This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于DLP®︎ LightCrafter™︎ Display EVM GUI Tool中Display模块中的 scale input image to size

Other Parts Discussed in Thread: DLP3010

scale input image to size这个参数,每次我设置为宽1280,高720,。屏幕就会变大,看着体验很好,但是,只要一关掉3010 EVM后再次开机,就又回到800多*400多的状态,保存不了1280*720这个状态,请问有什么方法解决这个问题

  • 您好!

    感谢您使用TI的DLP产品。

    请尝试在固件中加入batch file。步骤如下:

    1.下载DLP3010 EVM固件和GUI软件

    请在链接地址下载固件,或者直接使用GUI backup EVM原有的固件。

    2制作batch file文件

    请参考DLP® LightCrafter™ Display EVM GUI Tool User's Guide - Section 4.7以及Programer's Guide在batch file中加入需要的参数设置

    3.使用GUI的Advanced Mode,在Flash Image Update中,加入batch file,生成新的固件。

    4.重新烧写固件。

    希望这个回答可以帮助到您。

  • 可是生成的新的batch file ,总是被提示无法打开,或无法用,实在是没有明白是怎么回事
  • 您好!
    请问是否修改了后缀名,需要使用.bf的文件
    batch file的内容是否有误,可以复制使用GUI users guide中的内容做测试。