This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP6500中,HDMI通路不通



我几乎比对DLP6500EVM原理图设计自己的系统,在测试的时候,发现pattern on the fly 模式可以正常加载并显示图片。但是直接使用video模式,DMD不显示。测试IT6535输出的几个关键信号Hsync, Vsync,clock都无,请问是一般是什么原因造成的it6535无输出呢。 IT6535均正常供电。

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    请与TI的Reference Design对比看是否做了哪些修改?

    检查外围电路,测量所有的供电、输入时钟、复位信号等是否正常,确保外部HDMI输入信号正确(source/cable等)。

    另外,现在是怎么控制DLPC的呢?是使用GUI还是有前端的MCU?IT6535是可以在固件中enable也是可以选择input端口的。

  • 您好,对比refence Design几乎没有改变,主要是根据自己的需求对板卡尺寸,接口位置进行了调整。
    现在是用的GUI控制的。 IT6535在GUI中已经选择了输入是HDMI端。我估计是IT6535芯片本身的问题?
    因为目前做了另外2个相同的板卡,都已经调试通了。就这一个的原因目前还没找到。
  • 您好!
    如果其他相同的板卡都工作正常。很有可能是芯片或者是焊接造成的。
    谢谢!