HI,您好:
我目前基于DLP® LightCrafter4500™,去掉了video mode,只保留PATTERN模式,画了一版电路图,但是现在通过JTAG 烧写完FLASH之后,要下载固件,通过USB连接电脑端,可是无法连到电脑端,DLPC350还是不能自己枚举,通过测量,发现USB_EN(C18)这个引脚是高电平,然后DAT_N通过1.5K无法上拉。
之前JTAG不能下载,通过论坛上别人的问题解答,得知是TRSTZ需要拉高才可以,然后根据dlpu017b的指导,将FLASH烧写完成,然后焊上R110将TRSTZ接低,连接USB,接上电源,但是USB无法连接电脑,后来再把R110焊掉,也是了一遍,还是不行。通过别的论坛提问说要试一下将J18跳上,也不行。请问是什么原因呢,在线急等。