This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dlp4500

你好,麻烦问一下,最开始dlp状态是一上电就会显示logo,但是现在上电之后不显示了,并且GUI上面初始化的按钮是灰的该怎么解决

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    请问不显示Logo会显示其他图案吗?还是没有任何投影?

    请问是在什么操作以后造成的这个情况?

    谢谢 

  • 您好,是在更新固件之后。没有等到时间就拔了电源,现在已经好了,谢谢回答。
    可以再问几个问题吗?
    1.那个pattern sequence是不是不能同时显示一张24bit的图片,位深度好像只到8位
    2.如何控制flash里面的图片序列按照正弦函数变化,因为要做光调制
    3.lightcrafter4500的电路连接图在哪可以找到,找了很久看到论坛有人发电路的截图了,就是没找到
  • 您好!

    是在更新固件之后。没有等到时间就拔了电源。

    • 在更新固件的时候,不能断电否则会造成固件损坏,在如下FAQ中有简单介绍。

    1.那个pattern sequence是不是不能同时显示一张24bit的图片,位深度好像只到8位

    • 在Pattern 模式下不能,可以支持1-8bit pattern

    2.如何控制flash里面的图片序列按照正弦函数变化,因为要做光调制

    • 首先需要制作按正弦函数变化的图片,并将想要投影的图片预先烧写入Flash,按照想要的顺序配置Pattern Sequence,最后投影

    3.lightcrafter4500的电路连接图在哪可以找到,找了很久看到论坛有人发电路的截图了,就是没找到

    • 在上面的FAQ中有所有的LightCrafter的硬件资料,包括原理图,PCB Layout,Bom等

    谢谢

  • 您好,可以再问一个问题吗?使用video mode模式时,是不是就是选择parallel RGB源利用HDMI对电脑桌面进行显示进行视频显示,如果利用flash进行显示时,所要显示的图片只有满足912*1140的才可以加载进去进行显示,是这样的吗
  • 还有一个问题,麻烦问一下那个下载好的图片利用patternSequence最高频率可以达到4225Hz,最小曝光时间是235微秒,这是两帧图像之前切换,是如何计算出来的,最小的频率改变量有多大,就是如果在235us基础上我加个10us,它的频率会变化多少,这有什么计算公式吗
    如果按照最小曝光时间计算的话,频率是4255Hz。
  • 您好!
    在Video Mode下,可以选择Parallel RGB/FPD-Link/Internal Test Pattern/Flash都是可以的。对于LightCrafter4500,需要使用HDMI显示时可以选择Parallel RGB。
    谢谢
  • 您好!谢谢之前的解答。
    我检测了一下DLP的频率分辨率,就是在曝光时间以及显示周期为1000us(810Hz)时,其频率分辨率可以到0.7Hz,当设置曝光时间以及显示周期为585us(1203Hz)时,其分辨率为1.5Hz。
    1.是不是可以通过调节triger control 里面的上升沿,下降沿时间来改变其分辨率(1000多Hz的时候)。
    2.在频率高了的时候,lightcrafter4500 感觉会有一个比较小的声音,这应该没什么问题吧。
    求解答。
  • 您好!
    请问您现在使用的是什么模式?
    在曝光时间和Pattern周期设置为1000us/585us的情况下,频率为什么是810Hz/1203Hz?另外分辨率的含义是什么?
    谢谢
  • 您好,使用的是pattern sequence模式,从flash里面加载图片,显示的是默认的第一张图片,按照GRB的顺序一位一位进行显示,检测tri_out1的信号,当设置曝光时间以及显示周期为1000us时,检测的波形信号频率是810Hz,当设置为1001us时,其频率为809.3Hz,得出来其频率分辨率是0.7Hz。您看看那个步骤有问题?
    谢谢
  • 您好,您设置曝光时间及显示周期为1000us时,理论上频率是1000Hz,您检测到小于1000Hz,是由于同步触发延时的原因。