我在使用GUI using TRF7970EVM to interface to RF430FRL152H 应用的时候,在interface device selection 选择TRF7970ABP+MSP430G2553时,无法连接。点read all 显示 could not read from device。并且,我选择的模式是auto connection。我想知道这个怎么应用。
我想做一个关于无限传感器技术的实验。关于如何增长传输距离。于是我买了RF430FRL152H, TRF7970ABP和MSP430G2553.我想请问,我还需要买一些什么器件吗?因为我看UG上面有Optional recommended equipment。这个我需要买吗?而且我不知道该如何使用RF430FRL152H。CCS中没有,只有uniflash中能搜索到。但是使用uniflash也不可以将.out文件写入,系统提示我No USB FET found。因此我想请教一下。