在DLP6500的手册上,说8bit (gray pattern的模式下)可以到1031Hz,外部输入可以到360Hz
请问这些的帧频具体是在什么情况下实现的?
比如我在用HDMI作为图像传输,在Video Mode下,DLP6500稳定的帧频能达到多少呢? DLP9000呢?
外部输入(External Input)这个又是怎么实现的?如果用外部输入,稳定的帧频能达到360Hz吗
现在我们有一个应用是计算机不停的生成图像,希望DLP投影时的帧频能达到100Hz以上。所以请问这2款DLP能满足要求不?