在调试GS2971A的时候,碰到了以下的问题,欢迎大家来赐教:
平台:hi3531D 支持BT.1120,BT.656
硬件配置:
pin state
TIM861 0
SMPTE_BYPASS 1
20BIT/10BIT 0
FW_EN 0
DVB_ASI 0
AUDIO_EN 1
JTAG/HOSTB 0
Dout[19:12] data
Dout[11:0] 接33R 悬空
现象:
1.在20Bit模式下,1080P50视频采集是完全正常的,为了拓展资源,现在想在10位实现视频采集,可是在10位模式下,无法输出图像。图像输出如下:
问题:
1.硬件配置是否有问题?
2. 8位模式下,软件驱动部分是否需要特殊配置,能否提供一个驱动设计例程?
3.在8位模式下,芯片数据输出是什么接口协议的,BT.1120还是BT.656或者是其他?