DLP4500参考设计上的FLASH是M29DW128GL,目前这颗芯片已经停产了,后面不好购买了,我换成了micron公司的MT28EW128ABA这颗,flashdeviceParameters.txt
文件也按照要求修改了,现在是通过JTAGFlashProgrammer软件可以烧录Bin文件,但是烧录完无法启动,也无法连接到GUI,请问是什么问题,或者有没有什么可以替代的FLASH?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否方便提供邮箱地址?
或者使用如下参数测试,将下列参数拷贝到Flash program tool的FlashDeviceParameters.txt文件中,重新使用JTAG烧写
"Micron", 0x0089, "MT28EW128", 0x227E, 128, 0, 0x1000000, 128, 0x0, 0x20000, 0x40000, 0x60000, 0x80000, 0xA0000, 0xC0000, 0xE0000, 0x100000, 0x120000, 0x140000, 0x160000, 0x180000, 0x1A0000, 0x1C0000, 0x1E0000, 0x200000, 0x220000, 0x240000, 0x260000, 0x280000, 0x2A0000, 0x2C0000, 0x2E0000, 0x300000, 0x320000, 0x340000, 0x360000, 0x380000, 0x3A0000, 0x3C0000, 0x3E0000, 0x400000, 0x420000, 0x440000, 0x460000, 0x480000, 0x4A0000, 0x4C0000, 0x4E0000, 0x500000, 0x520000, 0x540000, 0x560000, 0x580000, 0x5A0000, 0x5C0000, 0x5E0000, 0x600000, 0x620000, 0x640000, 0x660000, 0x680000, 0x6A0000, 0x6C0000, 0x6E0000, 0x700000, 0x720000, 0x740000, 0x760000, 0x780000, 0x7A0000, 0x7C0000, 0x7E0000, 0x800000, 0x820000, 0x840000, 0x860000, 0x880000, 0x8A0000, 0x8C0000, 0x8E0000, 0x900000, 0x920000, 0x940000, 0x960000, 0x980000, 0x9A0000, 0x9C0000, 0x9E0000, 0xA00000, 0xA20000, 0xA40000, 0xA60000, 0xA80000, 0xAA0000, 0xAC0000, 0xAE0000, 0xB00000, 0xB20000, 0xB40000, 0xB60000, 0xB80000, 0xBA0000, 0xBC0000, 0xBE0000, 0xC00000, 0xC20000, 0xC40000, 0xC60000, 0xC80000, 0xCA0000, 0xCC0000, 0xCE0000, 0xD00000, 0xD20000, 0xD40000, 0xD60000, 0xD80000, 0xDA0000, 0xDC0000, 0xDE0000, 0xE00000, 0xE20000, 0xE40000, 0xE60000, 0xE80000, 0xEA0000, 0xEC0000, 0xEE0000, 0xF00000, 0xF20000, 0xF40000, 0xF60000, 0xF80000, 0xFA0000, 0xFC0000, 0xFE0000,
另外,在JTAG烧写完成后,请尝试将TRSTZ拉低,然后连接GUI软件。
谢谢
您好,TI开发板dlp4500上有两片flash,都有用吗?自己做时我看有些板上只保留了一片flash,可以删除一片flash吗?谢谢,只留一片有什么影响吗
您好!
可以只使用一片flash,请参考DLPC350数据手册:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc350.pdf?ts=1590978877336
Best regards
您好,有办法读取两片flash吗,我通过JTAG只能读取到一片flash,别一片怎么读取呢,我想把TI官方dlp4500里的flash全部读取出来,以后恢复时备用