This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Beaglebone black 如何去控制 DLP2000EVM 投出 同一张图像 的 不同 部分区域

Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLP3010EVM-LC

你好

可能标题不够清晰,所以允许我再进行一次阐述。

目前的进度:

1. Fishbowl 测试视频正常播放(带有一点小卡)

2. 找到 opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000/structured_light directory 文件中的 pattern_dis 的一些 code 但是还未仔细看(不确定是不是我需要找的)

我的问题:

1. User 说明上提到了 FileZilla 软件可以用来上传 mp4视频。他是需要两边都安装吗?有无具体的流程教学?

2. 我按照进度二中的 code 说明进行操作后不知道在哪里可以看见形成的 pattern。在运行 影像 之后也没有看到。是要一起运行吗?应该如何做到?

3. 假设现在的投屏是 desktop(即有画面显示),我想要通过 Beaglebone black 去控制这个画面的某一块区域不显示,也就是说发出指令让一部分反射的 Micro-mirrors 关闭,所以那一部分的 pixels 输出为 0 也就是 黑色区域.

最终的目的我是想通过控制 DLP2000EVM + BEAGLEBONE 形成变化的 Hadamard 矩阵,例如 [1,1;1,0] (2*2 matrix).

任何回复或者建议都可以。非常感谢!