如题,想咨询一下有关目前贵公司产品DMD损伤阈值的具体数值,希望能提供一下数据。如果是说温度限制的话,那此时的温度对应的激光功率是多少
我希望能得到DMD所能承受的平均功率和峰值功率数据,谢谢
附激光参数:
波长:800nm,脉宽120fs,重频:1kHz
波长:1030nm,脉宽241fs,重频:1-200kHz可调,二倍频输出515nm,三倍频输出343nm
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,想咨询一下有关目前贵公司产品DMD损伤阈值的具体数值,希望能提供一下数据。如果是说温度限制的话,那此时的温度对应的激光功率是多少
我希望能得到DMD所能承受的平均功率和峰值功率数据,谢谢
附激光参数:
波长:800nm,脉宽120fs,重频:1kHz
波长:1030nm,脉宽241fs,重频:1-200kHz可调,二倍频输出515nm,三倍频输出343nm
您好!
请问目前考虑使用的是哪款DMD?通常是可以使用水冷的,DMD背部有专门的散热区域,温度的测量与控制请参考DLP® Products Thermal Design Guide。该文档主要针对DLP650LNIR,但是可以作为参考。短时间的高功率造成的高温度是可能损坏DMD的,并且损坏是不可恢复的。

Best regards