工程师,您好,设备之前上电能正常工作,投影显示自带图案。
尝试运行“DLPC-API-1.1”中的API自带例程,当时出现投影图像变小,出现失焦和亮度变暗,感觉应该是程序通信控制功能启动了。
但是随后,重启设备,按sw1只能出现了复位操作,dlp投影失效了。
具体情况是,按下SW28后D43和D57常亮,然后按下SW21,只看到D56闪烁了一下,然后又回到只有D43和D57常亮的状态。
并且GUI无法获取系统的硬件信息,具体截图如下。
请问这个正常吗?是否出现了什么故障?如何排除?
谢谢!
祝好!