This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP4500代码控制投影

Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLPC350

您好!

如题,我想要通过代码控制DLP4500投影,以及连接相机进行外触发。

看了下官方给出的GUI代码,但是不是很明白要怎么进行操作。

具体步骤是怎么样的呢?

是不是首先要进行upload固件吗?

upload固件的代码在哪里,有参考吗?

  • 您好!

    GUI的源码实现的功能与下载的GUI功能是完全相同的。

    通常要实现3维扫描,可以参照如下功能:

    1.使用GUI配置Lightcrafter4500 EVM投影需要的pattern

    • 添加需要的pattern(算法需要)到flash(如果使用internal 模式)
    • 配置需要的sequence(曝光时间,颜色,触发等)
    • 投影pattern并输出触发信号,触发相机拍摄

    2.相机获得结构光图

    3.算法处理获得三维数据(客户自行开发)

    GUI软件已经可以Upload固件,如果想要自行开发,可以参考GUI源码中的dlpc350_firmware.cpp

    Best regards