hi:
我目前在使用DLP3010LC GUI里面的Light Control里的Internal Patterns功能投影条纹图片,有几个疑问,
1:设置好Pattern Set图片之后,点击program and load pattern data按钮,请问此按键的目的是把条纹图片烧录到FLASH中吗,后续每次系统上电是否都可以投射FLASH里面的条纹?
2:设置好pattern set之后,点击savd pattern data,生成一个bin文件,然后把此固件通过update firmware烧录到dlp3010里面,但是烧完之后系统起不来了,请问这个操作有问题吗?
3:系统升级固件有.bin和.image两种选择,请问这两种有什么区别呢?
期待您的回复,感谢