This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPC3478内部pattern模式外部flash存储条纹数量问题

Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478

您好,

我们的设计在使用V2.2.0.6EVM工具生成条纹bin文件并烧写到DLPC3478中时,会提示文件太大,实际只保存了3个set的8bit文件,我们的外部flash是25Q64JVIQ,存储空间足够,请问可能是什么问题?

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    如果使用TI官方的EVM->建议使用GUI的Firmware->Update flash image功能,在pattern file中加入生产的bin文件,然后生成新的固件,最后将该固件烧入EVM中即可。

    也可以生成一个更大的pattern.bin文件(后期可能用到的最大pattern数量),将其编译到固件中,之后就可以正常使用了(不会报存储空间的问题)。

    如果使用第三方的评估板->在生产固件时报错,建议联系该供应商提供修改的支持更大pattern size的固件。

    Best regards