TI,您好:
我们的产品设计中用到了DMD2010/DLPA2005/DLPC3470。
我们参考《TIDA-080001-DLP2010EVM》来实施,原理图基本完全相同(1.去掉了MSP430/ITE6801等部分),但是硬件布局根据实际需求有所调整。
我们面临的问题是DLPC3470无法完成初始化,表现在HOST_IRQ始终为高。
我们看到https://e2echina.ti.com/question_answer/dlp_mems/f/106/p/186320/579996#579996一文中有提到类似问题,但是没有给出解决答案。
1. 我们的firmware采用了“dlp2010evm-lc_7.3.1.img”;
2. 电源轨道:3v3/1v8/1v1 正常;
3.DMD&LED已经连接;
4. PROJ_ON/INTZ/RESETZ 等信号为高电平;
我们采用逻辑分析仪监视了DLPC3470的SPI0口(与FLASH通信的接口),我们发现DLPC3470的读取操作仅仅持续约30ms,然后就停止。
我i们对比EVM开发板,发现正常情况下DLPC3470应在等待一段时间后继续读取FLASH。
我们猜测DLPC3470是否检测到某些异常而停止初始化?但是我们不知道具体原因。
希望能在这里获得一些帮助!
谢谢!