您好!
我实验室购入一块DLPLCR70EVM并搭配DLPLCR410EVM使用,由于Discovery 4100 Explorer程序不能满足实验需要,我在论坛上找到方法通过D4100_usb.dll这个动态链接库编写程序控制DMD,我分别尝试用C++,matlab,Java和python使用D4100_usb.dll进行编程,但只有用C++的时候可以正常使用,原因很可能是D4100_usb.dll是32位程序而我的电脑是64位的。
由于实验中主要用matlab编程,使用C++程序很不方便,如果能直接用matlab或python调用D4100_usb.dll就会好很多。
因此,我想询问D4100_usb.dll是否有64位版本的,如果没有,那有没有什么方案能实现直接用matlab或python调用D4100_usb.dll。
万分感谢。
以下是eclipse java用jna尝试调用D4100_usb.dll时的错误信息。