TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP9500问题

Other Parts Discussed in Thread: DLP9500, DLPA200, DLPC410, DLPR410, DLP9000X

DLP9500

  • 您好!

    1.我们在TI购买DLPR410芯片时,其程序是否已经固化在里面,焊接好可以直接使用,不用我们再次固化?以及DLPC410+DLPR410+DLPA200+DLP9500这套硬件架构和软件架构全部都已经定死了,设计者没有改动的空间?唯一可以改动的就是FPGA中的软件和硬件?

    ->是的,DLPC410是DLP9500的控制芯片,DLPA200是PMIC。可以将DLPC410、DLPR410、DLPA200和DLP9500看成一个整体,类似于显示器一样,这样可以最简化客户的研发。

    2.我们的应用场景想实现相机和DMD直接通信,拍的照片经过处理后,可以直接在DMD上进行显示,通信接口用以太网,是否可以实现?

    ->最终DLPC410接收的是APPs FPGA传送的有特定格式的LVDS接口信号。使用以太网或者其他接口都可以,但是需要在APPs FPGA中进行格式转换。接口要求请参考DLPC410数据手册。

    3.如果我们想把4片9500拼接起来使用,变成一个分辨率更大的DMD,并且需要实现微镜偏转的同步,是否支持?

    ->这个比较难实现,该系统中也没有多个DLP同步的设计,如果需要更高的分辨率,可以考虑DLP9000x,分辨率为2560*1600。

    4.TI除了提供APPs FPGA的VHDL源码外,还提供了DLP SDK,请问DLP SDK是做什么用的?

    ->该平台的EVM,TI提供了一个GUI的软件,可以方便客户使用GUI来控制DLP的工作,目的在于熟悉DLP的工作方式,与实际产品会有一定的差距。同时也提供了一个API的接口,方边用户在PC端做一些自定义的操作。

    https://www.ti.com/lit/ug/dlpu039a/dlpu039a.pdf

    Best regards