Other Parts Discussed in Thread: DLP470NE, DLP650NE
想要做一款投影仪,不知道有没有这样的详细参考设计包括原理图和DLPC4422软件开发
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢关注TI的DLP产品。
DLPC4422部分的参考设计,请参考。使用的DMD是DLP470NE,但是设计是相通的。
软件有GUI和Firmware:

开发请参考DLPC4422 Programmer Guide:
https://www.ti.com/lit/ug/dlpu060/dlpu060.pdf
LED驱动的参考设计,请参考:
https://www.ti.com/tool/TIDA-080008
请问对于投影仪有什么其他的要求吗?可以根据如下的选项手册选择需要的产品。
https://www.ti.com/lit/sg/sprt736b/sprt736b.pdf
Best regards
您好!
可以使用DLPC4422 GUI或者外部的烧写工具烧写。如果使用GUI,在GUI的安装目录下会有下载固件的说明手册作为参考。固件和GUI可以从如下链接下载
https://www.ti.com.cn/tool/cn/DLP650NE-SW
DLPC4422需要固件来启动,使用I2C命令配置,但是I2C的master可以是PC也可以是前端处理器。
请问光学部分是自行设计吗?还是采购第三方的光机?
Best regards
您好!
目前并不支持该功能,投影运行过程中的配置比如亮度等都需要外部的命令来实现,您可以将DLPC4422+DMD的系统理解成一个显示屏,需要外部的视频输入以及控制。
第三方的光机请参考如下工具:https://www.ti.com/tool/DLP-OMM-SEARCH
Best regards
您好!
DLPC4422可以搭配不同的DMD,每一个不同的DMD都可以从TI官网下载对应的固件。
以DLP650NE为例,您可以从如下链接下载:
开机画面是编译在固件中的,由于贵司会采购第三方的光机,通常光机厂商会提供相应的固件,以及修改开机画面,GUI没有办法重新编译固件。
GUI实际上也是发送I2C、USB命令实现的。
Best regards