通过2.1.0版本GUI 给3010EVM-LC 更新固件,第一次在update firmware界面执行后 GUI在 step2/3 卡主长时间没有反应。
掉电重启后3010 状态变成图中左下角所示
再次通过update firmware更新固件,在step1/3卡主长时间没有反应。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
通过2.1.0版本GUI 给3010EVM-LC 更新固件,第一次在update firmware界面执行后 GUI在 step2/3 卡主长时间没有反应。
掉电重启后3010 状态变成图中左下角所示
再次通过update firmware更新固件,在step1/3卡主长时间没有反应。
您好!
感谢使用TI的DLP产品。
请提供如下信息:
建议使用V2.2.0.6版本的GUI:https://www.ti.com/tool/DLPDLC-GUI
Best regards
您好!
感谢提供的信息。
固件升级时GUI是直接通过Cypress芯片的SPI接口写Flash的,所以即使固件损坏导致DLPC3478无法启动,也可以离线烧写固件。
请尝试使用GUI(V2.2.0.6)在开关处于Off的情况下再次烧写官网最新的固件。
Best regards