This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Display下面测试Test模式出错,在别的模式测试是的。



Display下面测试Test模式。如Test模式SET会报I2C错误。  Splash Images里面set。第一次会闪一下就黑了。再点set就报I2C错误

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    请问如下问题是同一个问题吗?

    如果是,那么我们可以在同一个帖子下讨论。如果不是,请回答如下问题;

    请确认您使用的EVM是TI官方的EVM吗?如下链接的EVM。还是采购的第三方的EVM?

    如果是第三方的EVM,请问EVM上的LED是否都有连接?还是单色的?

    Best regards