This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢使用TI的DLP产品。
首先需要确认您使用的EVM是TI官方的EVM吗?如下链接的EVM。还是采购的第三方的EVM?
如果是第三方的EVM,请问EVM上的LED是否都有连接?还是单色的?
Best regards
您好!
根据log在配置的时候会控制LED的Enable信号,使能RGB三个LED(52 07)。但是板上只有G灯,而没有RB灯,这会造成LED开路保护,关闭系统。严重的可能会损坏PMIC,因此不建议只使用一路LED。如果确实需要,请确保RB LED不会在工作的时候被使能,或者可以尝试接个负载。
但是在Pattern 模式下是可以只使能一个LED的。
Best regards