This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于trigger in之后的时序和时延

Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3479, DLPA3005

请教一下:
环境:DLPC3479+DLPA3005+DLP4710
我们只用了一个G灯

当DLPC3479收到触发信号后时间点T0,准备投影一个pattern时会发生:
DLPA驱动LED点亮T1
LED点亮到稳定值T2
DMD微镜切换到正常状态T3
Trigger out2输出T4(设置0延迟)

请问这T1-T4个之间的时序是怎么样的?是否在1个us内就完成了?

  • 您好!

    TI并没有专门描述这些延迟的数据。

    但是在使用中可以将sensor的曝光时间略大于投影的曝光时间以保证覆盖完整的投影曝光时间。

    您也可以在英文的论坛上提问,看是否有更详细地数据。

    Best regards