This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

投影仪6向全自动梯形矫正

Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439

目前的使用TI的DLP系列的芯片,通过G-sensor可以感知机器的俯仰角。

基本方案是:可以参考  关于DLPC343x的寄存器说明请参考文档www.ti.com.cn/.../dlpu020a.pdf。

但是这个方案只能实现一维度的梯形矫正。

我们目前通过自研发的传感器,可以解算出投影面在投影仪坐标中的墙面方程,这样就可以解算出投影面的俯仰角度(yaw 角)和水平角度(pitch 角),再通过和G-sensor的配合还可以解算出翻滚角(roll角)。

基于上述已经解算出的三个角度,我在DMD上控制画面的投影的像素位置,做出梯形的反向补偿,就可以实现6向全自动梯形矫正。

我的问题是怎么计算 DMD上控制画面的投影的像素位置?

  • 补充问题
    现在的一些微投影产品,由于强调便携和可移动性,所以开始做4向全自动梯形矫正或者6向全自动梯形矫正。
    现在主流的方案是通过摄像头方案,利用光机投影出的棋盘格,通过三角法计算投影墙面在投影仪坐标系中的方程。从而解算出pitch, yaw 和roll角。
    然后反向补偿,补偿的方法是不再使用全部DMD的像素,而是只使用DMD的一部分像素,这些像素构成的四边形和pitch, yaw 和roll角构成反向补偿关系。
    那么如何确定DMD的一部分像素。补偿后的DMD的这一部分像素的四点坐标怎么解算?
  • 您好!
    感谢使用TI的DLP产品。
    请问您使用的是哪个平台的DLP产品?DLPC343x只支持1D的Keystone
    通常情况下DLP控制芯片接受来自前端信号的Pitch,Yaw,Roll值,然后自动完成梯形校正。
    Best regards
  • 我使用的是DLPC3439 。 我知道只支持1D的Keystone。
    前端信号的Pitch,Yaw,Roll值, 我通过传感器已经测量出来,我将三个角度值传给DLP的控制芯片。

    但问题是DLP的控制芯片,怎么控制DMD做出梯形的补偿。
    我听说这个梯形矫正的补偿是用专门的芯片来做 ichips C788??www.i-chips.co.jp/.../IP00C788e.pdf
    请问是这样吗?我怎么才能找到用ichips 来做梯形矫正的相关资源??
  • 您好!

    DLPC3439并没有Keystone的功能,需要您在前端完成,请联系ichips获得相应的方案和技术支持。

    Best regards