我现在DLPA2000是用5V供电,但是5V上面还有VLED上面的纹波都比较大,导致这两路上面的22uf电容存在啸叫。问下有没有办法能够消除此啸叫?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我现在DLPA2000是用5V供电,但是5V上面还有VLED上面的纹波都比较大,导致这两路上面的22uf电容存在啸叫。问下有没有办法能够消除此啸叫?
您好!
这个240Hz是RGB三路LED的切换频率,电压的变化是由于LED的特性决定的,因为RGB LED在导通时的正向电压不同因此会有波动。
如果增加VINL的输入电容或者VLED的输出电容是否会有好转。
Best regards
您好!
感谢使用TI的DLP产品。
请问目前使用的固件是从ti官网下载的还是光机厂商提供的。
如果是光机厂商提供的,可以请光机厂商尝试缩小固件的trainsent current的配置。
Best regards