This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dlp2010evm-lc internal pattern 灰度线性问题



各位技术专家:

DLP2010evm-lc internal pattern的显示有问题,它的灰度不是线性的。比如一个854x1的灰度从0到255的线形变化图案,结果采集出来时,中间有个突变。反复确认过照相机的触发同步,延时,曝光时间都没有问题,同步是trigger2的上升沿信号,也反复调整过延时,结果都是一样。另外GUI和firmware的版本都是最新的。请问该如何解决这个问题?

上传的图案:

照相机拍摄到的结果:

dlp2010evm-lc的设置:

  • 另外GUI和firmware的版本都是最新的。
  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    首先请问您使用的是TI官方的EVM还是采购的第三方的?

    另外请问如果使用Test pattern中的Color Ramp时灰度是否存在问题?

    请问突变是在图片中间的位置吗?是否方便做如下测试:

    在相同配置下测试灰度为0-127,128-255,以及64-191的图片,看灰阶是否有问题(可以尝试将相机的曝光时间调整到略大于投影的曝光时间)

    Best regards

  • 购买自www.mouser.com

    Test pattern 的color ramp怎么通过trigger2触发摄像头正确曝光?目测是有明显的跳变

    0-127没问题,128-255没问题,64-191中间位置有跳变

    相机的曝光时间调整略大于投影曝光时间,没有改善